This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH6703:LMH6703

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH6703

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/786921/lmh6703-lmh6703

器件型号:LMH6703

你(们)好

这意味 着 LMH6703 可在±5V 电源电压下接受±2V 输入信号、但 CMRR<40dB。 在 ±6V 电源电压下、CMRR 证明了对±5V 的响应。

这种理解是否正确?

此致、

L.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Luca:

    数据表中有两种规格:

    1:对于-1.0V 至+1.0V 的共模输入电压范围、共模抑制比优于44dB (全温度范围)。

    2.对于>=40dB 的共模抑制比、保证的共模输入电压范围最小为+/-1.9V (25°C 结温)。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Luca:

    LMH6703是一款电流反馈器件、在该器件中(在一开始)、我们尝试提供与 VFA 等效的 CMRR 规格。 这是由于输入端的缓冲器增益损耗引起的。 通过运行一个4等效电阻器来设置共模输入并查看输出、您可以很容易地看到这一点。 本文对 CMRR 进行了深入探讨-结果表明 VFA 运算放大器的模型中具有几乎随机的极性-可能不是您的问题、但我认为这很有趣。

    www.planetanalogue.com/author.asp