This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM358A:LM358AP 电气测试曲线偏移

Guru**** 2667265 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/786345/lm358a-lm358ap-electrical-test-curve-offset

器件型号:LM358A

我们对4个 LM358AP 产品(即 IV 测试)进行了电气测试、一些 DC1838 DC1849产品的测试曲线偏移超过10%。 随附的照片展示了有关测试曲线偏移的更多信息。 照片水平线标有伏特、垂直线标有 mA。 您可以从图片中看到、样本展示了不同的测试曲线。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这是正常的吗? 我们应该如何处理材料?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jodie、

    图片显示什么内容? 您进行了哪些测量? "offset"是什么意思?

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jodie、

    该曲线的部分具有负极引脚4、该引脚可在电压低于正常运行所需电压的情况下为器件供电。  该曲线可能会因其他引脚的条件而异。 引脚布线的标准方法是将所有其他引脚接地。 这会提供不同的曲线。 即使该曲线也不确定、因为输入全部处于 VCC 电平、输出引脚短接至 VCC。

    PIN4与所有其它引脚间的关系。

    由于扫描为具有未知输入状态和输出负载的器件供电、因此没有理由认为存在器件缺陷。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    跟踪材料测试。 我们发现了坚硬的材料表面。 随附的照片可以看到几个颗粒突出。 我们是否应该担心?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    芯片上为什么会有点? 这是否会影响产品的使用?