This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA240:当 VCM = 0时、INA240A2卡在接地位置

Guru**** 2774995 points

Other Parts Discussed in Thread: INA240

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/784403/ina240-ina240a2-stuck-at-ground-with-vcm-0

器件型号:INA240

我设计了一个具有许多 INA240A2用于电流感应的电路板。 部分但并非所有器件都将通过输出接地加电。 由于对 REF1施加2.048V 偏移、REF2接地、因此输出应为1.024V。电源稳压至5.1V。 输入位于0.02 Ω 感应电阻器上、并在启动时牢固地保持接地。 如果我将共模电压增加到1V、则输出会达到预期的1.024V。 将 VCM 恢复为零、INA240输出返回为0。 根据我的数据表读数、该器件应在-4V 至+80V 的 VCM 范围内正常工作。 各个芯片均标有 I240A2和86KG4。 发生什么事了?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的乔治:

    是的、共模范围为-4V 至80V。

    这是随机发生的吗? 电路是否在 BAD 和 Good 之间相同? 当输出卡在接地位置时、您能否探测差分输入电压? 您还可以单独以接地为基准测量输入引脚吗? 输入引脚必须具有到同一器件接地的连接。 如果仍有问题、发布原理图可能会有所帮助。

    此致、Guang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Guang、

    电路不能更直接。 它与数据表图30中"中间外部基准"的相同、只是我的电路中的基准电压为2.048V。 输入位于检测半桥转换器滤波输出的极低值电阻器上。 当转换器处于0%占空比时、问题很明显、因此电流感应电阻器没有电流流过它、INA240的两侧都接地。 我已经验证了这一点。 每个板上有8个这些模块、以及4个原型板。 所有8个器件之间的布局完全相同、并且它们共用一个通用的低阻抗外部基准。

    我仅在一个电路板的2个通道上看到问题。 很容易将其归结为 ESD 或某种形式的滥用、我希望就是这样。 但电路无法驱动高达80V 的输出。 输出也通过肖特基整流器钳位到接地端。 此外、当 VCM 稍微变为正时、这些有问题的通道会恢复运行、而当 VCM 为零时、这些通道会返回接地。 这是非常一致的。 很难想象会导致此行为的故障模式。

    乔治               

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的乔治:

    感谢您提供更多信息。 INA240应在保证的共模范围内工作。 奇怪的是、八个相同通道中的两个出现了错误行为。 您是否有办法进行 ABA 交换? 或者移除有问题的设备 A 并替换为新的 B、以查看是否可以修复有问题的通道。 然后返回以查看问题是否再次出现。 如果我们的器件确实有问题、这将使我们有信心、我们可以将进一步的分析集中在这方面。

    此致、Guang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Guang、

    我认为我发现了一个可能损坏部件的设计问题。 也就是说、如果半桥的输出为空载、那么输入端的阶跃变化会使 PWM 滤波器振铃在两个方向上的峰值电压都超过 INA240规格。 出于好奇、我现在看到两个受损的通道卡在正电源上、而在它们卡在地面之前、它们就在正电源上。 与之前一样、当输入向上浮动大约一伏时、输出返回到正常偏移。

    我将用新零件替换零件、并防止出现越界情况。

    乔治