This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA3221:-0.5V 仅意味着数字输出不包括 I2C 引脚、对吧?

Guru**** 2788885 points

Other Parts Discussed in Thread: INA3221

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/786484/ina3221-the--0-5v-only-means-the-digital-output-not-include-the-i2c-pin-right

器件型号:INA3221

大家好、

0.5V 数字输入/输出仅意味着数字输出不包含 I2C 引脚、对吧? 因为数据表中的两个标准是不同的。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Frank、

    感谢您指出这一点。 有关正确的最小电压、请参阅绝对最大额定值表。 对于 VIL、"-0.5"应为"-0.3"。 这是因为在写入 INA3221时、SDA 将被视为输入。

    我们将尽快纠正此问题。

    此致、
    Peter Iliya