This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA223:Vout 电压计算

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: INA223

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/786707/ina223-vout-voltage-calculation

器件型号:INA223

大家好、

请帮助确认 Vout 计算和 sch。

我们的设置如下图所示。

计算如下:

Rsense = 0.001 Ω,278W/12V=23.167A 时的电流
Vsense = 1m Ω x 23.167A = 0.023167V
INA223 Vout =(直流输入)*(Vsense)*(POWERgain)
INA223 Vout =12V*0.023167*10=2.78004V


在上面给出的 INA223 Vout 下、我们必须对电压进行分压、以满足 IMVP8系统2V 的满量程输入电压要求
R0704=1.96K 和 R0706=4.99K 给出了2V 的满量程系统电压。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我假设278W 是峰值功率。 考虑到电源为2.2V、300的分流电压增益可能有点过高。 因为24mV*300=7.2V。 说明通过数据表来完成、如下所示:

     

    因此、我会选择128的分流电压增益;以及0.2的总线电压增益(0.1也是可以的、正如您所做的那样)。 则电源输出电压为12V*24*8.533=2.46V。

    此致、Guang