请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:INA223 大家好、
请帮助确认 Vout 计算和 sch。
我们的设置如下图所示。
计算如下:
Rsense = 0.001 Ω,278W/12V=23.167A 时的电流
Vsense = 1m Ω x 23.167A = 0.023167V
INA223 Vout =(直流输入)*(Vsense)*(POWERgain)
INA223 Vout =12V*0.023167*10=2.78004V
在上面给出的 INA223 Vout 下、我们必须对电压进行分压、以满足 IMVP8系统2V 的满量程输入电压要求
R0704=1.96K 和 R0706=4.99K 给出了2V 的满量程系统电压。
谢谢