This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMP513:测量电压限制值

Guru**** 2875980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/786665/tmp513-measuring-voltage-limit-value

器件型号:TMP513

大家好! 我的问题是我无法理解、我需要为外接总线电压正寄存器写入什么值。 我在数据表和论坛中找不到此信息。 根据数据表、32V 值对应于六边形值1f40和十进制值8000、因此17.5V 对应的值必须是多少? 我需要一些算法、如何将该值转换为数据以写入寄存器。 我在数据表中看到了一个示例、我如何转换分流电压寄存器中的值、但该算法不适用于其他算法。

很抱歉我的英语不好!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Victor:

    该器件的 LSB 为4mV。 因此、17.5V 的值应为十六进制:1117h、十进制:4375。

    谢谢、
    David