This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA4172:是否有任何可用于传感器信号处理的放大器选择指南?

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV9001

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/785094/opa4172-is-there-any-selection-guide-of-amplifier-i-could-use-for-my-sensor-signal-processing

器件型号:OPA4172
主题中讨论的其他器件:TLV9001

我是否 可以使用任何放大器选择指南进行传感器信号处理?

我不知道如何为我的传感器选择合适的 OP、例如、我无法配置哪个参数更适合我的设计。

您可以帮我提供 OP 的选择指南吗?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    有一个参数搜索表:

    www.ti.com/.../products.html

    此外、我们还有一个可下载的选择工具、可用于进行更详细的放大器搜索:

    www.ti.com/.../OPAMPS-SELGUIDE
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您想告诉我您的传感器以及您的应用或设计是什么?

    这是轨到轨输出运算放大器、非常适合 直流 至1M 信号应用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嘿 Paul、感谢 Selguide 链接-我一直在使用一些其他参数工具、但我知道您的工具是最好的工具之一。

    我还记得、您的数据库仅为 TI、因此与其他制造商进行交互没有多大用处? TI 网站上还有一个这样做的地方-它不起作用、因为我记得参数的优先级、但它确实为您提供了一个起点-

    www.ti.com/.../cross-reference.html
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Michael、

    感谢您的补充! :^) 19年的持续使用!

    是的-我也在创建 Xref 工具方面拥有一份手。 Selguides 数据用于 xref 的"TI"端...其余为"棒球内"。 ;^)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、用户:
    请参阅 Paul 建议的工具:参数搜索表和 SelGuide 是很好的工具。 您的传感器应用是否适用于低电压? 如果是、此应用是否适用于可穿戴设备? 如果是这种情况、我建议考虑低静态电流。 如果使用运算放大器在 ADC 之前清除模拟信号、我还建议使用轨到轨输入和输出运算放大器。 最后、您对带宽、压摆率和失调电压有任何要求吗? 请查看 TLV9001 (提供多个通道): www.ti.com/.../tlv9001.pdf

    此致、
    Bala Ravi

    如果此帖子回答了您的问题、请单击"此问题已解决"按钮
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您能否向我们展示您的电路原理图?

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    用户、

    如果提供的信息对您的选择有帮助、请将该帖子标记为已解决。