This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA139-Q1:输出电压限制公式(公式1和2)是否支持所有温度范围?

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: INA139-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/786616/ina139-q1-does-output-voltage-limitation-equation-equation-1-and-2-support-all-temperature-range

器件型号:INA139-Q1

大家好、

关于 INA139-Q1的数据表、有用于计算输出电压范围的公式。 此公式是否涵盖所有环境温度范围? 在系统中应用此公式是否有任何典型条件?

此致、

西村

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nishimura、

    这两个公式分别描述了电路行为、具体而言是最大输出。 无论(合理)的温度如何、行为都是正确的。 但是、我们不应以与器件规格相同的方式对其进行解释、因为器件规格中的参数是针对特定温度或某种温度范围提供保证的。

    下表给出了与这两个公式相对应的规格。 它们在-40°C 至125°C 的整个温度范围内得到保证。 尽管我们可能会使用公式或规格表获得非常相似的数字、但从技术角度而言、我们应该使用规格表。 这些方程式只能帮助我们了解限制来自何处。

    此致、Guang