This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV3012-Q1:数据表中未提供 ESD 信息

Guru**** 2904880 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV3012

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/785240/tlv3012-q1-esd-information-not-in-datasheet

器件型号:TLV3012-Q1
主题中讨论的其他器件:TLV3012

TLV3012AQDCKRQ1

TLV3702QDRG4Q1

TL331QDBVRQ1

对于这三个比较器、尽管每个器件的认证摘要页面显示以下内容、但最新数据表中省略了 ESD 额定值:

认证摘要:

TLV3012AQDCKRQ1

请注意、非 Q1版本的数据表中确实包含此信息;例如、TLV3012数据表 www.ti.com/lit/ds/symlink/tlv3012.pdf 显示:

绝对最大额定值(1)

电源电压............................................................................................................................ +7V

信号输入端子,电压(2).................................. –0.5V 至(V+)+ 0.5V

现时(2)................................................................................................................................ ±10mA

输出短路(3)................................................................................................................................ 连续

工作温度.................................................. –55°C 至+150°C

贮存温度................................................................................................................................ –55°C 至+150°C

结温................................................................ +150°C

引线温度(焊接,10s)........................................................................ +300°C

静电放电(ESD)额定值(人体放电模式)............................................................................................................................... 2000伏

 

请提供此信息作为答复、并更新数据表以反映此信息。

谢谢、

~Leonard

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Leonard、

    这些是自首次发布以来未更新的较旧样式的数据表。 新标准要求 Q1器件的 ESD 额定值。

    我已向质量人员要求验证、并在内部向您抄送。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Leonard、您好!

    以下是上述器件的 ESD 结果:

    TLV3012AQDCKRQ1 = 2kV HBM / 100V MM/2kV CDM

    TLV3702QDRG4Q1= 2kV HBM/1kV CDM

    TL331QDBVRQ1 = 2kV HBM / 1kV CDM