This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM231:您能否向我解释如何证明 LM231的非线性?

Guru**** 2866460 points

Other Parts Discussed in Thread: LM231

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/786109/lm231-may-you-explain-me-how-to-testify-the-non-linearity-of-lm231

器件型号:LM231

我在    LM231数据表的第5页看到  、LM231的非线性定义如下所示。

'非线性被定义为当电路在10Hz 上针对零误差被修整时、fout 与 VIN×(10kHz/−10VDC)的偏差
在10kHz 时、频率范围为1Hz 至11kHz。 对于正时电容器 CT,请使用 NPO 陶瓷、特氟龙Registered或聚苯乙烯。”

我在 LM231的典型应用中看到 了这一点

我现在有疑问。

我应该首先使用上述公式获得 fout 的理想结果、然后将其与实际测量值进行比较、以便最终获得 LM231的非线性。

如果我想测量 LM231的非线性、是否必须首先选择 Rs、RL、Rt、CT 的一些值、以便能够获得以下 结果  VIN×(10kHz/−10VDC)?

但是 、我如何得到 -10呢?

  我是否可以使用表公式中的任何其他便利方式或数据来获得 LM231的非线性?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    公式中"-10VDC"的"-"是一个拼写错误。

    公式非常简单。 当 VIN=0V 时、它的输出应为0Hz、当 VIN=10V 时、它的输出应为10kHz。 因此、分母"10VDC"只是为了实现正确的调节。

    另请参阅数据表的图14以了解详细信息。

    Kai