This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XTR111-2EVM:肖特基二极管要求

Guru**** 2535150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/783127/xtr111-2evm-schottky-diode-requirement

器件型号:XTR111-2EVM

您好、先生、

您好!!

我对肖特基二极管 D1 (SS16-E3/5AT)的使用有疑问、如下图所示。

我不理解在 VSP 为24V 时、在 VSP 轨的反向偏置中使用肖特基二极管。

此致

Suraj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Suraj、

    D1可防止 Q3和相关电路的漏极变为比 VSP 更正的电压。 当过压(浪涌、突发、ESD 等)冲击输出线路时、它可保护电路。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Suraj、

    感谢您的提问。 Kai 正确。 我将把这个标记为已解决。

    Tamara
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kai:

    感谢您的回复。

    但我仍然感到困惑的是、如果 D1阳极处的电压大于 VSP、会怎么样。 二极管变为正向偏置、它将损坏 VSP 电源电压及其相关的所有电路。

    请进一步指导我。

    谢谢、此致
    Suraj
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Suraj、

    浪涌、突发和 ESD 持续时间较短。 C1和其他去耦电容器将吸收这些瞬变。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kai:

    感谢您的回复。

    如果二极管吸收浪涌、突发和 ESD、我们不能只使用去耦电容器而不是二极管?

    此致、
    Suraj
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Suraj、

    如果将电感负载(电缆)连接到输出线路、肖特基二极管还有助于防止电感反冲。

    但是、为什么您对这种肖特基二极管有如此强烈的反对呢?

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kai、

    感谢您的宝贵反馈。 这真的很有帮助。

    此致、
    Suraj