This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA169:1MHz 电流感测

Guru**** 2978090 points

Other Parts Discussed in Thread: INA139, LMP8645HV, INA169, LMP8640, INA137, INA592

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/785584/ina169-1-mhz-current-sense

器件型号:INA169
主题中讨论的其他器件:INA139、 LMP8645HV、 LMP8640、 INA137、 INA592

大家好、

我收到了以下请求。

您能否为此应用建议正确的器件/参考设计?

##############################################################

我正在从事一个低于48V 的数字直流/直流应用。 对于反馈环路、我正在寻找一个方便的 IC、用于感测高达20A 的2mhM-3mhm 电阻器。 有效频率可能高达1MHz、但理想情况下为800kHz。  

问题是带宽最高的产品是具有4400kHz 带宽的 INA1x9系列。

然而、高带宽应用的增益太低、因此在分流 IC 之后需要一个放大器、这会增加反馈误差。 在数据表中、对于该系列 IC、0dB 增益在400kHz 以上不是恒定的。 请参阅以下内容:

 

我想控制峰值电流、因此需要进行精确的感应、应最大限度地减少反馈环路上的延迟。 对于频率高达1MHz 的应用、精确感应电流的正确产品是什么? 还有其他差分放大器产品可用于我的应用。 请注意、监控的输入应为48V。

##############################################################

此致、

Fabio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Fabio、

    最高带宽的电流感应放大器是 INA139/INA169、LMP8645HV 或 LMP8640、可通过在线产品选择工具来确定。 RL = 1kΩ Ω 时、INA139的 BW 不是恒定的、因为它以单位增益运行、因此会出现一些增益峰值。

    您可以查看一些可支持所需共模的差分放大器、如 INA592或 INA137。

    总体而言、很难捕获此波形。 INA169在整个温度范围内的最大输入失调电压为±2mV,您拥有的分流电压为2mΩ*20A = 40mV。 您只需向1kΩ INA169添加一个小增益(Rl>k Ω)、这将使增益峰化。 完成此操作后、您可能需要使用另一个驱动 ADC 的运算放大器来放大 RL 两端的电压。

    另一个考虑因素是电流会下降多低。 我假设它将下降至0A、此时 INA169可能会饱和、因为它可能具有+2mV 偏移、而 Vshunt 将为0mV。 这意味着放大器将不会在线性区域工作、BW 图将不适用。 这可以通过将输出引脚偏置为大于0V 的电压来避免(在数据表第8.2.3节中讨论)。

    此外、您可以尝试仅测量 RMS 电流而不是峰值、但这对于设计而言可能是不可接受的。

    此致、
    Peter Iliya
    电流感应应用