This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2901:电压比较器中的输入所需的上拉/下拉电阻器

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: LM2901

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/783985/lm2901-pull-up-down-resistors-needed-for-input-in-voltage-comparator

器件型号:LM2901

您好!

我们是否可以在输入引脚中为电压比较器使用上拉/下拉电阻器、以便在上电期间将其保持关闭状态? 这将如何实现?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Betty、

    不确定您要问什么。

    您是否正在尝试在加电/断电时设置已知状态? 或在断电后断开输入?

    如果输入源是真正的"浮动"、则可以使用高值上拉/下拉电阻器或高值分压器进行"预偏置"、直到源接管。 否则、比较器将仅对电流输入条件做出反应(具体取决于当时的电源电压)。

    对于 LM2901、当电源关闭(或电源电压< 1V)时、输入偏置电流将降至零。 它没有上部输入钳位二极管、因此可以在不损坏的情况下施加电压。

    您正在尝试做什么?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Betty
    我们尚未听到您对此帖子的回复、因此我将关闭此主题。 如果您需要进一步的支持、只需点击"回复"即可重新打开该主题。
    谢谢
    卡盘