This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA138:寻找比 INA138更低的 Iq

Guru**** 2811005 points

Other Parts Discussed in Thread: INA138, INA216, INA190

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/785376/ina138-looking-for-lower-iq-than-ina138

器件型号:INA138
主题中讨论的其他器件: INA216INA190

您好、先生、

客户在寻找 IQ 低于 INA138的器件、您有没有建议?

INA138 Iq=25uA、目标值大约为5uA。

谢谢、Ian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ian、

    感谢您深入了解该论坛。 如果您正在寻找 INA138等可调增益器件、我们没有其他具有较低静态电流的选项。 我们的任何有源运行器件的最低静态电流通常为13uA。 这适用于我们的 INA216。 但是、如果您的客户不需要持续测量并且只进行定期测量、他们可能会考虑在不使用我们的其中一个器件时禁用它。 可以禁用的一个特定器件是 INA190。 该器件在禁用时的典型功耗为10nA。