This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA735:ADS1282的 REF5025和 OPA735的电压纹波

Guru**** 2905430 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA735, ADS1282, ADS1261EVM, LM27762, ADS1278, ADS1281, OPA725, OPA837, OPA625, TIDA-01055

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/785011/opa735-the-voltage-ripple-of-the-ref5025-and-opa735-for-ads1282

器件型号:OPA735
主题中讨论的其他器件: REF5025ADS1282LM27762ADS1261EVMADS1278ADS1281REF5050OPA725OPA837TIDA-01055OPA625

您好、先生、

感谢您之前的回答。 但现在,我在设计中遇到了一个新问题。 请看一下。

请参阅 REF5025数据表上的第18页; http://www.ti.com.cn/cn/lit/ds/symlink/ref5025.pdf

如果 ads1282不工作、+2.5VREF 和-2.5VREF 的电压非常稳定且高精度、但当 ads1282开始工作时、  +2.5VREF 和-2.5VREF 的纹波太差。 对于这种方案或其他方案、您是否有任何关于获得高精度负电压基准的建议?

非常感谢!

此致!

Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    您是否使用 REF5025和 OPA735为 ADS1282的 AVDD 和 AVSS 电源供电?

    您可能能够将此电路用作电源电压、但我担心 REF5025可能无法为 ADC 提供足够的电流、因为它实际上只能提供大约10mA 的电流。 我建议您考虑使用 LM27762来生成+/-2.5V 电源。 我已将 ADS1261EVM 上的此电路用于以下目的:

    在您的电流配置中、AVSS 电源上的2k Ω 电阻可能会导致问题。 我知道、对于 AVSS 上的任何容性负载、可能有必要使运算放大器保持稳定;但是、该电阻对于 AVSS 电源而言可能太大。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我想他所说的是+/-Vref 线路、其中采样事件可能会由于该2k Ω 串联输出 R 而产生干扰。实际上、在引脚上使用大电容驱动 Vref 线路方面已经做了很多很好的工作。 其中一些电路有些极端、但基本思路是让 Vref 引脚看到非常低的交流和直流源阻抗。

    作为对高速端 VFA 稳定性的更一般性讨论的一部分、我在这里包含了一个最佳基准缓冲器讨论、作为基准和相位裕度控制示例-在这里-

    www.planetanalogue.com/author.asp
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    为什么不能如 ADS1282数据表的图65所示准确地为 ADS1282供电和参考 ADS1282?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、

    我可能会注意到、此2007版本尚未针对建议的电路进行更新。 几乎所有最近的 deltasigma (ADS1278)和 SAR 版本都为参考线驱动付出了更多的努力-我怀疑、在 Vref 引脚上的采样和稳定方面与输入同样重要的方面、人们不太容易意识到这一点。 这部分可能不是真的,但我要说,这是过去5年来的主要改进之一。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chris,

     感谢您的回复。

     FISist, +2.5VREF 和-2.5VREF 仅用于 ADS1281的基准电压,我使用另一个芯片获得+2.5V 和-2.5V 的 AVDD 和 AVSS。

     第二个,我用0Ω,替换了 R06、但问题仍然存在。  

    我在 ADS1281/1282的数据表上找不到有关基准的电流信息,我认为电流非常低......

    再次感谢。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kai,
    感谢您的回复,我认为这个数字只是示例,您可以看到、VREFN 连接到 AVSS、这可能会给高分辨率数据采集系统带来另一个问题。 只是我的意见、没有测试。
    此致!
    Kevin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kevin:

    ADS1282基准输入呈现动态负载、因为当 ADC 执行转换时、电容负载以调制器频率切换(请参阅 ADS1282数据表的第17页)。 因此、需要使用低阻抗源驱动 ADS1282基准输入。 此外、ADS1282数据表建议在 REF+和 REF-输入上使用旁路电容器、并且该电容器非常接近 ADS1282基准输入。

    我同意 Michael 和 Kai 的看法、在电流原理图中、ADS1282 VREFN 基准输入会看到2kOhm 的高阻抗、该阻抗会在基准采样发生时引起尖峰。 我认为最好将 ADS1282数据表图65中建议的 REF5050电路与 REF+和 REF-端子之间的滤波器和旁路电容器结合使用。 REF5050应在 VREFP/VREFN 输入引脚上保持稳定的5V 电压。 更换电路后、请告知我们问题是否仍然存在。

    谢谢、

    此致、

    Luis
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Luis

    感谢您的回复。

    我同意您的看法、即电压纹波是由 ADC 执行转换引起的。 感谢您对此的解释。

    我用0Ω,替换了 R06、但问题仍然存在。  

     如果我使用 REF5025+OPA735获得+2.5V 和-2.5V 、电压非常稳定且高精度,2.5000xxV 和-2.4999xxV。 我不确定  http://www.ti.com/lit/ds/symlink/ads1282.pdf 第41页的图65 是否会同样有效。 VREFN 连接到 AVSS、但 AVSS 的-2.5V 可能会产生另一个问题(噪声或...) 高分辨率数据采集系统的应用。 只是我的意见、没有测试。

    在我的设计中,我使用了差分电压输入。  

    如果您有其他参考电路,、请发送我的电子邮件:peacewyz@163.com

    此致!

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    另一个问题:当 ADS1281选择差分输入时,+VREF 和-VREF 必须具有+2.5和-2.5的精度,或者只需确保+VREF 和-VREF 之间的电压差为5V?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kevin:

    将 R06降低至0r 将不起作用、因为 OPAMP 无法提供动态电流尖峰。 这就是需要电容 C09的原因。 只有该电容器才能提供这些动态电流尖峰。 R06是将 C09与 OPAMP 隔离所必需的、否则 OPAMP 会变得不稳定。

    我认为只有+Vref 和-Vref 之间的差异很重要。 因此、它应该能够将-Vref 连接到 AVSS。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kevin、在 OPA725反相增益为-1以生成-2.5V 的电流电路中、 由于运算放大器的闭环输出阻抗看起来具有电感、因此 VREFN 引脚上没有串联 R 且没有电容的运算放大器输出将会出现采样毛刺脉冲。 第一步是在那里添加一个大电容器、但随后您会遇到运算放大器的稳定性问题。

    下一步是设计一个双环路电容负载驱动器、以获得直流精度和电容作为最终负载并保持稳定性。

    为获得最精确的参考缓冲器设计、下一步是采用慢速斩波运算放大器作为前端的整体双环路、以及 OPA837等宽带输出级。 我在这个示例上与 TI 工业设计团队做了一些工作。 对于您尝试执行的操作而言、这可能是极端情况、但至少您需要在 VREFP 和 VREFN 引脚上都有一个电容器-我认为它们也会缓冲 REF5025等基准、因为它们在整个频率范围内也具有上升的输出阻抗。 TIDA-01055对 OPA625与 OPA837进行了大量详细比较、将其作为该更复杂基准的最后一级 缓冲器方法- OPA837在功耗更低的情况下也能正常工作。

    www.ti.com/.../TIDA-01055

    再说一次、 这里的许多折衷工作是获得低宽带阻抗、回头查看您的基准线、该基准线将快速稳定至 Vref 采样事件-然后返回到尝试驱动大电容负载的有源电路的相位裕度、其中 I 位于此处 在最近的这篇 VFA 稳定性文章中、将本参考设计中的输出级用作分析示例-

    www.planetanalogue.com/author.asp

    ADS1282中建议的电路似乎可以进行一些更新?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Michael、

    由于 Kevin 似乎是新手、我建议他准确地构建数据表所建议的内容、即使它可能不是完美的解决方案。 但是、这可能是他通过自己的技能所能达到的最佳效果...

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kevin:

    ADC 使用 VREFP 和 VREFN 之间的差值来执行转换、该电压差需要保持稳定。 在推荐的电路中、REF5050可保持 VREFP 和 VREFN 差值稳定。 此外、REF+和 REF-需要在它们之间连接一个旁路电容器、以提供一个电荷桶、从而为开关采样容性负载提供瞬时电荷。 该基准旁路电容器需要靠近基准输入引脚。 在 ADS1282数据表中建议的电路中、REF5050宽带噪声由 R7和 C5进行滤波。 此外、C5和 C7的并联组合为动态电流尖峰提供了一个大电荷桶。

    如果您要使用放大器驱动基准引脚、则需要使用一个可稳定驱动旁路电容器的运算放大器;如果没有适当的补偿、大多数运算放大器将无法驱动大旁路电容负载。 如 Kai 所述、由于存在瞬态/动态电流尖峰、因此不能在 OPA 输出端串联一个大电阻来补偿 OPA735。 如果您要使用 OPA735放大器来驱动基准输入、则需要使用双反馈配置来补偿放大器、以便驱动基准旁路电容器。

    但是、我仍然认为驱动基准的最简单电路是 ADS1282数据表中显示的电路。

    谢谢、此致、

    Luis