This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MAX478C/LT2178需要替代产品

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA2196, OPA2197, OPA333, LMC6061, OPA241

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/785506/max478c-lt2178-need-alternative

主题中讨论的其他器件:OPA2196OPA2197OPA333LMC6061OPA241

我需要上述部分的替代方案。  我在 TI  OPA2197/ OPA2196中找到了一种替代方案,但它具有更高的 IQ 电流。 需要其他建议  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rejo、

    您可以接受的最大电源电流是多少?

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rejo、

    如果应用中的最大电源电压为+5V、那么诸如 OPA333的精密运算放大 器应该是 MAX478C/LT2178的合适替代产品。

    如果电源电压为+4.5V 至+15V、 则可以 选择更高的电源电压 LMC6061:

    但是、如果电源电压要求 更高 、例如+/-12或+/-15V、则可以选择 OPA241:

    根据低工作电流要求选择这些器件。 但是、我们实际上需要知道哪些参数在您的应用中最重要、以帮助 选择 最合适 的运算放大器。

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程