This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA240:高共模电压。 230V

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: INA240, TMDSHVMTRINSPIN, INA138

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/785513/ina240-high-common-mode-voltage-230v

器件型号:INA240
主题中讨论的其他器件: TMDSHVMTRINSPININA138

尊敬的 TI:

我正在使用您的 InstaSpin 技术、现在想感应电机电流。 正如 TI 通过内联方式进行实际广播(具有多项优势)、缺点是高共模电压。

由于 INA240只能处理80V 的共模电压、因此230V 将变为高电平。 使用浮动电流感应电路是这里的最佳解决方案吗? http://www.ti.com/lit/an/sboa295/sboa295.pdf

或者是否有更好的解决方案? (是否仅使用放大器?)。  

顺便说一下、我还询问了 TMDSHVMTRINSPIN 的原理图(因为它在我的办公桌上、应该已经实现了这一点)。

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的卢克:

    INA138浮动电路不能作为直列式电流传感器正常工作、因为它是单向的。 数据表中提供了双向电流感应的电路示例。 您可能能够以类似的方式将它们调整为浮动值。

    但是、从隔离放大器开始处理高电压可能是一种更清洁的解决方案。 以下是几个参考设计:

    TIDA-01541

    TIDA-010025

    此致、Guang