This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV2474:数据表中缺少 ESD 信息(多个器件)

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV2474, TLV2472, TLV274-Q1, TLE2071A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/785255/tlv2474-esd-information-missing-in-the-datasheet-multiple-devices

器件型号:TLV2474
主题中讨论的其他器件: TLV2472TLV274-Q1TLE2071A

您好、e2e、

"质量和可靠性"文件夹中的状态在数据表中查找 ESD、HBM CDM、有关以下器件的详细信息、但数据表中未提供详细信息。

TLV2474

TLV2472QDRQ1

TLV274QPWRG4Q1

TLE2071AQDRG4Q1

请提供并更新数据表。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Jeff:

    请允许我在几天内与我的团队进行讨论、以查看此数据是否可用。

    谢谢、
    Paul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Jeff:

    我们能够找到这些器件的数据:

    •TLV2472/4通2kV HBM、1kV CDM。
    •TLV274-Q1导通2kV HBM、1kV CDM。
    •TLE2071A 通过1kV HBM、1kV CDM。

    在向数据表添加内容时、我们将获取此反馈并将其添加到我们的队列中。 此时、我无法说数据表何时可能会更新、这是一个广泛的过程。

    谢谢、
    Paul