Other Parts Discussed in Thread: INA240
大家好、
客户正在使用 INA240A2进行低侧电流测量。 要测量的电流的频率为15kHz、这是半桥直流电机驱动器电路的下桥臂的电流、峰值可能高达300A。 分流电阻为16m Ω。
测量的波形如下所示:
红色是分流电阻器的差分输入。
黄色是 INA240的输出电压。
我们可以在下降沿之前看到输出中的尖峰。 我想知道什么可能导致该尖峰?
谢谢!
乔治
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的乔治:
是否要检查此滤波?
e2e.ti.com/.../2834131
不过、原理图中的 C3应该是10...100nF。
Kai
尊敬的乔治:
由于这是低侧电流感应配置、毛刺脉冲主要是由分流器的耦合和寄生电感引起的。 这些尖峰可以减少、但不会完全消除。 因此、一个实际的目标是减少尖峰、以便不会触发错误警报。 这些尖峰也在稳定时间内。 测量不应在5uS 左右进行。
输入引脚上的电容器应有助于降低由分流电感引起的尖峰振幅。 在对 EVM 进行飞线连接时、请移除 TVS 二极管、因为它们在此处不有用、相反、它们可能会使趋稳性能变差。
此致、Guang