This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL074:与负载电阻相关的温度漂移

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: TL074

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/785387/tl074-temperature-drift-related-to-the-load-resistance

器件型号:TL074

您好!

我的客户正在使用 TL074测量230V 交流电压。 当温度从20C 上升到80C 时、电压测量结果会偏离大约10V。

然后尝试将 RC10和 RC16从20k 降至1k、偏差仅为5V。

为什么会发生这种情况? 下面的原理图中是否有任何不适当的点?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Howard、

    在不知道输入信号的情况下很难说。 那么、输入信号是什么? 您是否有示波器图?

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Howard、

    根据该实验、"然后他们尝试将 RC10和 RC16从20k 降低到1k、偏差仅为5V。"、我怀疑 M-Grid 和 R-grid 的阻抗随温度变化。 引脚1的输出是否也会变化?

    根据输入差分电压以数学方式表示所需的输出是什么? 还需要输入信号的共模范围来验证运算放大器输入共模范围是否正确。