This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 水听器全差分放大器(差分输入、差分输出)

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA838, THS4551

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/785496/hydrophone-fully-differential-amplifier-differential-input-differential-output

主题中讨论的其他器件:OPA838THS4551

是否有人可以为水听器的全差动放大器(压电式元件)的参考设计提供帮助? 它需要是差分输入和差分输出、因为信号需要在长线路上传输。 谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Traian、

    可以详细介绍传感器吗? 您是否有至少等效电路模型的数据表? 必须放大的输入信号会怎么样呢? 有什么规格?

    Hhm、是否实际需要差分输入级? 如果是、原因是什么?

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Traian、您好!

    如果传感器需要看到高输入阻抗、请考虑差分。 OPA838数据表第9.1.5节中的 I/O 电路、其中我还讨论了 CM 稳定性问题-我们在使用该电路时有一个类似的应用、其中下一级是 FDA、如 THS4551。 在该完整信号链中、来自第一级的高输出 CM 噪声被 FDA 的 CM 环路抑制-实际上非常酷。

    如果传感器可以看到一些 R 负载、直接考虑 FDA 系列。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    实际上、Traian、当我回顾一些更智能的水听器工作时、有时他们会进入经过调优的网络以获得窄带增益。 在仍然需要为 V+节点提供输入偏置电流的情况下、使用 OPA838方法会更容易。