This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/INA223:INA223的输出电压范围和总电流分流监控器解决方案

Guru**** 2814635 points

Other Parts Discussed in Thread: INA223, INA233

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/784923/rtos-ina223-vout-range-at-ina223-and-total-current-shunt-monitor-solutions

器件型号:INA223
主题中讨论的其他器件: INA233

工具/软件:TI-RTOS

你(们)好,先生

我对"INA223的输出电压范围和总电流分流监控器解决方案"有疑问

Vout 范围满足电源电压是可以的、对吗?

感谢您的大力支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Hugo、

    感谢您来到该论坛。

    INA233的输出电压范围(Vout)受其"摆幅至 VS-Power 电源轨"、"摆幅至 GND"和输入失调电压规格的限制。

    前两个规格显示了放大器可以摆动到其电压电源轨的接近程度、但"摆动到 GND"基于过驱条件。 换句话说、摆幅至轨规格不一定反映放大器的线性输出范围。 放大器的线性范围可通过查看增益误差规格测试条件来确定、该测试条件显示增益=20V/V 时的输入感应电压为10mV 至155mV

    我之前提到过偏移、因为如果负载电流流动为零(VSHUNT=VSENSE = 0)、那么 VOUT 可以是"摆动至 GND "值、但它也可以是输入偏移(Vos_TOTAL)乘以放大器的增益。 当总输入失调电压为正时会发生这种情况、导致其增益上升并出现在 VOUT 上。 您可以在以下链接中阅读有关输出规格、如何计算总失调电压以及通用电流感应教育材料的更多信息。

    e2e.ti.com/.../703088
    training.ti.com/getting-started-current-sense-amplifiers
    training.ti.com/ti-precision-labs-op-amps

    希望这对您有所帮助。

    此致、
    Peter Iliya
    电流感应应用