This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS4531:推荐的放大器直流参数测试电路。

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: THS4531A, THS4531

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/784885/ths4531-recommended-amplifier-dc-parameter-test-circuits

器件型号:THS4531

需要一个测试电路来测量全差分放大器的输入失调电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、William、在最近的文章《意外事件》中对此进行了大量介绍、THS4531A 是经过改进的直流精度版本

    www.planetanalogue.com/author.asp

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    William

    在另一个线程中、我们发现 THS4531a TINA 模型是一个更新得更近的版本-在该模式中、旧得多的 THS4531模型可能需要更新为该模型、但模型中的标称 Vos 会略有增加-这些器件具有更好的特性 有关 THS4531a 失调电压的规格以及更现代的表征流程和建模。  

    请记住、在模型中、直流误差通常是某个极性的1sigma。 偏移等0中心误差、这是一种随机选择-在输入偏置电流等单极误差上、这是单面分布、因为输入偏置电流始终超出输入引脚。  

    本文中的图3是 FDA 直流误差信号开始的位置。