This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM321:20伏输出电路

Guru**** 2635015 points

Other Parts Discussed in Thread: LM321, MC33063A, TLV1805-Q1, TLV1805, L293D, DS3668, CD40109B-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/784084/lm321-circuit-for-20volt-output

器件型号:LM321
主题中讨论的其他器件: MC33063ATLV1805-Q1TLV1805L293DDS3668CD40109B-Q1

您好!

我需要 设计 一个电路、以便从3.3伏 正信号生成20伏输出。我的板仅有12伏和15伏电源。

请为 相同的电路提供建议。 是否需要任何电荷泵电路?

谢谢

塞马

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    塞马、

    该3.3V 正信号是数字信号还是模拟信号? 换言之、输出是0V 还是20V、还是0V 到20V 之间变化?

    升压稳压器(如 MC33063A)或电荷泵可用于将12V 或15V 电源增加至至少22V、以便 LM321输出高达20V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    罗纳德

    感谢 您的回复。

    3.3伏是 FPGA 的数字同步信号。该信号需要与其他需要在20+/- 5伏范围内同步 的子系统连接。在这种情况下、从15伏到25伏输出的任何信号都足够了。

    因此、计划在不使用升压电路的情况下使用现有的15V 电压。 LM321提供至少15伏数字输出所需的最小正电源是多少?我可以将电源修整至16.5V、这可以提供给运算放大器。

    此外、运算放大器输出端的同步信号边沿应该很清晰。 LM321输出端是否需要任何额外的 IC 来确保这一点?

    谢谢

    塞马

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    塞马、

    LM321不是一个好选择。 我建议按顺序选择这些方案。
    TLV1805、TLV1805-Q1比较器(不适用于高输出电流)
    L293D 四路半高驱动器(也需要5V 电源)
    DS3668四路故障保护外设驱动器(需要5V 电源和一个上拉电阻器)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ron、

    在这种情况下 、是否有3.3V 至20V 范围内的电平转换器?

    我对建议 器件中开关、信号形状和工作温度范围涉及的延迟有疑问。

    此致

    塞马

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    塞马、

    该主题从 LM321运算放大器开始、然后转到数字电平转换器。 因此、您无法与经验丰富的工程师交流进行逻辑转换。 我建议使用 CD40109B-Q1 (最大电压为18V 的逻辑转换器)作为器件型号、开始新的 e2e 帖子、并寻求更高电压的替代方案。