This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM293A:了解共模输入电压

Guru**** 2866460 points

Other Parts Discussed in Thread: LM293

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/784395/lm293a-common-mode-input-voltage-understanding

器件型号:LM293A
主题中讨论的其他器件:LM293

尊敬的所有:

    对于 LM293、室温下的输入电压应小于3.5V、过温下的输入电压应小于3V。 我们建议使用3V 限制。—这是规格。

"共模输入电压"应小于3V、这是否符合我们的理解、即比较器的 IN-和 IN+与比较器的电源负(GND)之间的电压应小于3V?或者它是否属于其他类型?

例如:

以下是规范:的说明

但下面是它的工作原理:

(1)在第一级、U5A IN+到 GND 的电压调整为4.5V、IN-到 GND 的电压调整为4V、输出为5V (正确)
在第一级、U5A IN+到 GND 的电压调整为4.5V、而 IN-GND 的电压调整为5V、输出为0V (正确)、这与技术规格说明不一致

(2)第一级中的 U5A 到 GND 的电压调整为4.5V、IN+到 GND 的电压调整为5V、输出为0V (误差)
在第一级中、U5A IN 到 GND 的电压调节为4.5V、IN+到 GND 的电压调节为0V、输出为0V (正确)、这与规范中的说明一致

那么、共模输入电压的定义是不是我错的?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Timsen、

    它非常简单:电源电压为5V 时、LM293的输入电压应在整个温度范围内保持在0V 和3V 范围内。 超过这些限值将导致性能下降、例如输入失调电压、响应时间等

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 Kai 的回答。
    卡盘