This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MC3303:ESD 额定值

Guru**** 2768895 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV4170, TLV4171, MC3303, LM324, LM224

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/784518/mc3303-esd-rating

主题中讨论的其他器件:TLV4170TLV4171MC3303LM324LM224

大家好、

我的客户需要这些信息才能在其系统中获得器件批准、但无法在数据表中找到 MC3303DR 的 ESD 额定值。 团队能否帮助提供它?

非常感谢。

陈文森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Vincent:

    如果数据表中未包含 ESD 额定值、则我们目前不太可能提供这些额定值。 让我来看看这个、看看我是否能找到任何东西。

    客户是否必须使用此器件? 让他们也看看 TLV4171或 TLV4170。

    最棒的
    Paul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Vincent:

    很抱歉、这是一个旧器件、我们在数据库中不再有此信息。 如果您需要数据表中的 ESD 额定值、我建议您选择一个新器件、如我在上面提到的器件之一。

    谢谢、
    Paul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Paul:

    非常感谢。 客户使用竞争对手的 MC3303、我们的解决方案将是第二个来源、并且已经通过认证。 现在、客户正在运行 ECN 流程并需要此信息。 如果 ECN 流程失败、我们的解决方案将无法在客户的设备池中使用。

    陈文森
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Vincent:

    MC3303是 OPAMP 下的 DIN。 最初的 MC3303没有任何 ESD 保护。 同时、MC3303的一些制造商已经为裸片添加了 ESD 保护。 但我不认为 TI 已经做到了这一点、因为 TI 目前拥有很多更新、更好的运算放大器。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kai:

    理解、非常感谢您的建议。

    此致、
    陈文森
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Vincent:

    MC3303最初是 Motorola LM324的第二个来源(实际上、如果温度范围很重要、则为 LM224)。 您可以"升级"到具有 ESD 额定值的 LM324系列。 或者从这个世纪挑选一些东西... :^)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Paul:

    明白了、我将在内部进行讨论。 然后、我们可以询问客户您的建议是否适用于他们。

    非常感谢。
    陈文森