This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1300:使用 AMC1303x25x 与 AMC1300B 进行隔离式电压检测

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC1300, AMC1100, AMC1303E0510

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/784850/amc1300-isolated-voltage-sensing-with-amc1303x25x-vs-amc1300b

器件型号:AMC1300
主题中讨论的其他器件: AMC1100AMC1303E0510

您好!

AMC1303x25x 建议在使用放大器进行隔离式电压检测时、将额外的电阻器与 AINN 输入串联、以最大程度地减小由输入偏置电流引起的误差(图中的 R3' 55的数据表)。 其他隔离式分流放大器、特别是 AMC1300B 和 AMC1100、没有提及此要求。AMC1300B 数据表实际上根本没有讨论隔离式电压检测、只是建议使用 AMC1311B 进行(单极)直流链路电压检测。 数据表中的 AMC1300功能方框图与 AMC1303的功能方框图相同。

我使用一个大约1.2MOhm 和1k 的电阻分压器测试了 AMC1303E0510、发现非常有必要使用额外的1k 与 AINN 串联。 注意:我意识到不建议将 AMC1303x05xx 用于电阻分压器电压检测、但这是我当时在测试板上使用的电压、我将来会使用250mV 版本。

那么、我的问题是:AMC1300B 上是否需要与 AINN 串联的额外电阻器(类似于建议用于 AMC1303x25xx 的电阻器)?

谢谢、

Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Andrew:

    感谢您的发帖!

    在进行电阻分压器测量时、我们建议为具有低输入阻抗的器件(包括 AMC1300B)使用额外的电阻器。 具有低输入阻抗的器件通常用于分流电阻器上的电流监控、但也可用于电压检测。