This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM293A:原理图问题

Guru**** 2769425 points

Other Parts Discussed in Thread: LM293A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/784543/lm293a-schematic-problem

器件型号:LM293A

大家好:

  

请回复:"第一阶段 U5A 面临的风险最大。 输入电压和基准电压均超出限值、可能会导致输出不正确。"

但是、在我的实际测试中、第一级中 U5A IN+到 GND 的电压约为3.9v、而 IN-到 GND 的电压约为1~ 4.5V。 我的测试结果都正常

那么、可以假设我设计了该电路吗?

或者、我的输入和基准电压超过3V、存在隐藏的危险、如何改进?我已经制造了数千种危险

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Timsen、

    请勿打开新主题:

    e2e.ti.com/.../784395

    解决此问题的最简单方法是在 U5A 的输入端引入电阻分压器、以防止输入信号超过3.0V。 然后、您应该修改电阻器 R40、R41和 R42、以相应地将阈值电压设置为更低。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kai:
    但是、在我的实际测试中、第一级中 U5A IN+到 GND 的电压约为3.9v、而 IN-到 GND 的电压约为1~ 4.5V。 我的测试结果都正常

    那么、可以假设我设计了该电路吗?

    或者、我的输入和基准电压超过3V、存在隐藏的危险、如何改进?我已经制造了数千种危险
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Timsen、

    数据表清楚地表明、如果您的电源电压为5.0V、输入电压必须处于室温下0...3.5V 的输入电压范围内、而在全范围温度下必须处于0...3.0V 的输入电压范围内。 请参阅数据表的第6.6节。

    您的电路也能在3.9V 输入电压下工作、这并不意味着数据表错误。 它只是说您很幸运。 但使用下一个 LM293A 时、情况可能会完全好转、而 LM293A 可能会停止正常工作。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Timsen、

    如果您的电路低于室温、则会发生故障。 此外、输出卡在"低电平"时也会出现随机故障。 输入范围随着温度下降而减小。 用冷冻喷雾敲击它、看看会发生什么-它不会花费太多..

    您在输入范围"灰色区域"的最上方边缘(~4V)工作、其中比较器"看起来"正常工作、但不符合数据表规格。 您正处于故障边缘。

    正如 Kai 所说、您需要将输入置于指定的输入范围(0至3V)内、或者将电源电压增加至大于6.5V。