This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM293-EP:输入电压范围

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: LM293-EP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/784006/lm293-ep-input-voltage-range

器件型号:LM293-EP

你(们)好。

我正在尝试使用 LM293-EP 为我的应用进行设计。

我对最小值/最大值不是很清楚 数据表中该比较器的输入电压范围。

该比较器的最小/最大输入电压范围是多少?

我可以在任一输入端使用5V 电源施加30V 电压吗?

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jongjin,

    输入范围为-0.3V 至+36V、与电源电压无关。    在电源电压为5V 时、在一个或两个输入上施加30V 电压没有问题。

    基尔比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jongjin,

    正如 Kirby 所说的、输入可承受高达36V 的输入电压、但其中一个输入必须处于有效输入范围内(5V 电源时为0至3.5V)、才能实现正确的输出。 请参阅 LM293-EP 表注。

    但我们强烈建议将输入保持在有效工作范围内、以满足传播延迟、失调电压和偏置电流的数据表规格。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    我认为您的评论与 Kirby 的评论不同。 Kirby 说、我可以使用5V 电源向两个输入引脚施加30V 电压。 您说过、我应该对任一输入施加30V 电压、而对另一个输入引脚应施加小于3.5V (5-1.5V)的电压。 我的理解是否正确? 如果我对两个输入引脚施加30V 电压、失调电压、偏置电压和延迟可能不会如数据表所示。  

    谢谢、

    Jongjin。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jongjin

    两者都是正确的:芯片可以在两个输入端承受30V 电压而不会损坏。 但是、为了使 LM293-EP 作为比较器正常工作、至少有一个输入必须保持在有效输入电压范围内、在您的情况下为0...3.5V。

    Kai