This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 搜索合适的四路运算放大器作为 ADC 的缓冲器

Guru**** 2874150 points

Other Parts Discussed in Thread: LMV324, LM7705, LMV844

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/784633/searching-suitable-quadruple-op-amp-as-buffer-for-adc

主题中讨论的其他器件:LMV324LM7705LMV844

您好!
我正在寻找一个非常接近 GND 且具有最小偏移和负轨摆幅的合适轨到轨四路运算放大器。 我想使用其中的两个作为 ADC (MCP3204)的缓冲器。
我有一个5V 单电源电压并尝试使用 LMV324 -但在没有0V 信号输入的情况下、负电源轨的输出摆幅大约为50mV。
这对我的应用来说非常重要、因为它是基于零的测量。 是否有一个具有更好数据的运算放大器适合我的应用、或者我该怎么办?

注:
我需要轨到轨、因为我希望使用其他两个运算放大器和两个逻辑电平 MOSFET 进行驱动。 实际上、该功能适用于 LMV324

此致
Wolfgang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Wolfgang、

    不确定是否有任何 RRO 部件实际以良好的线性度变为0V。 可能还有其他器件接近50mV、但对于真正的接地摆幅、请考虑 LM7705、该器件正是专门用于此类应用的。 它成本极低、可轻松支持多个器件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hallo Wolfgang、

    即使您会发现一个看起来在输出端完全降至0V 的 OPAMP、也会严重降低 OPAMP 的性能、例如开环增益、稳定时间等。

    您是否考虑过使用 LM7705? 它将为运算放大器生成-0.232V 的负电源电压、从而使运算放大器始终保持在其线性范围内。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Michael、
    感谢您的回答。 我将介绍 LM7705。
    另一个想法是放弃 RRO、使用另一个没有 RRO 功能、偏移更好的器件。 然后使运算放大器的电源稍高一点、大约为8或9V。 因此、我获得了足够的余量来驱动 MOSFET、并且在基于零点的测量方面没有任何问题。
    我仍然在想什么是最好的方法。
    Wolfgang
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Wolfgang、

    什么是 MOSFET? 您能否显示原理图?

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kai、
    感谢您的建议。
    如果我将 LM7705与 RRO 运算放大器和5V 单电源电压配合使用、您知道吗?器件的引脚分配与 LMV324类似、但具有更好的失调电压?

    Wolfgang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Wolfgang、

    您是否查看过 TI 的产品页面?

    www.ti.com/.../products.html

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、再说一次、
    MOSFET 是 BUK954R8-60E。 它需要3、9V UGS 才能在我的应用中完全打开。

    Wolfgang
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Wolfgang、您可能会看到 LMV844