This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/OPA350:SPICE 模型时间步长太小

Guru**** 2526740 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, OPA350, OPA340

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/783357/tina-spice-opa350-spice-model-time-step-too-small

器件型号:OPA350
主题中讨论的其他器件:Tina-TIOPA340

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

您好!

我正在寻求帮助。 我将下一个模型 SPICE 组合在一起并运行 ngSPICE 收到错误消息:TIMESstep 太小了。 能有人帮我吗!

提前感谢您!

e2e.ti.com/.../Demo_5F00_Signal.tife2e.ti.com/.../Demo_5F00_signal.cir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Laszlo、

    为什么不使用 TINA-TI?

    e2e.ti.com/.../laszlo.TSC

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Laszlo、

    这听起来像是 ngspice 问题、而不是 OPA350模型的问题。 来自 ngspice 论坛的此主题似乎讨论了"时间步长太小"错误的原因、以及一些可能的解决方案。 如 Kai 提到的、另一种解决方案是在 TINA-TI 中简单地对其进行仿真。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kai:
    我总是看着 TINA 用户嫉妒建模有多容易;但不幸的是我不能使用。

    我是 Debian Linux 用户、我要求使用 Linux 版本、但我只得到了一个运行葡萄酒的权变措施。 这对我不起作用、当然也对 Raspberry 也不起作用。 因此、我必须选择另一种解决方案。 Debian 上提供了 ngspice-30开发版本、这款版本的工作效率很高、并且可编译到其他系统。

    我的想象力是相当大的、因为它在我的所有机器上运行、标准化、也使用 pspice 和 LTspice 模型运行。 通过这种方式、有大量可用的库文件。

    Laszlo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Alex:

    我看一下 Kai 的模型、它证明了 OPA350模型是可以的、也让我了解了可能的错误;因为在不同的设置下、我的模型运行0.11秒、并且在这段时间内发生了很大的变化、后来虽然很慢。 不要着急,我将问题放在 ngspice 网站上,也许有人知道需要执行哪些设置来避免此错误消息。

    此致、
    Laszlo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Laszlo、

    仿真自振荡电路总是有点棘手。 有时、必须添加激励以使振荡启动。 以"zero inital values"开头的运行模式校准通常会有所帮助。 或者、您添加一个步进电压发生器、该电压会急剧开启电源电压、从而提供一个几毫秒的开启延迟。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    在这一天、我成功地使用正确的参数构建 SPICE 模型并运行仿真。 我将结果包含在内、但使用 OPA340。 很抱歉、我感到如此自豪、但这是我的第一个复杂模型、我喜欢从它中学到的东西。

    只有一个问题需要解决、我必须寻求您的帮助。 如您所见、初始周期、振荡和电压、时间正常、但比较器信号上存在干扰。 我可以认识到,它始终大约为300mV,与部件值无关。  我的结论是、这必须是 ESD 二极管、该二极管添加在比较器开关点。

    考虑到我没有足够的经验、我想请您帮助、这会是什么问题。

    这是我使用的电路和 LIB 文件:

    e2e.ti.com/.../Demo_5F00_signal_5F00_cir.txt

    e2e.ti.com/.../OPA340_5F00_LIB.txt

    提前感谢您查看我的问题。

    Laszlo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Laszlo、

    是的、这可能是快速阶跃输入信号变化时经常看到的正常输出过冲(请参阅 OPA340数据表的图19和20)、最终被 ESD 二极管钳位。 或者、由于精度有限且步长有限、它可能只是仿真的伪影。 顺便说一下、在我的 TINA-TI 仿真中、过冲因边沿而异、平均约为+/-0.49V。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    晚上、一些模型在高分辨率模式下使用容性负载运行、这证明了您的理论。 感谢你的帮助。

    Laszlo