This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV595:输入和故障引脚中的杂散

Guru**** 2929220 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV595

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/783143/drv595-the-spur-in-input-and-faultz-pin

器件型号:DRV595

大家好、

当我的客户使用 DRV595时、他们发现一些与振荡器杂散相关的杂散。

下面是原理图

  

问题1:它们使用4.7K 电阻器将 FAULZ 引脚上拉至3.3V、但在 为器件加电时电压保持为1.3V。 您能否帮助查看原理图并找出可能的原因?

问题2:当它们增加 VIN+和 VIN-之间的电压时、它们会发现 VIN+和 VIN-以及 FAULTZ 引脚中存在一些杂散。

将 VIN+保持为3V、并将 VIN-降低至2V、

  1. IN+和 IN-以及 FAULTZ 中显示了一些杂散。 FAULTZ 的杂散也会导致 FAULTZ 开关的电压过低。
  2. 杂散频率为500kHz、与 fs0-2设置的振荡器频率相同。
  3. 当 IN+和 IN-之间的电压增加时、杂散电平会增加。

请帮助分析发现结果并找出可能的原因。

Lacey

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、能否按照 DRV595用户指南原理图更新您的客户原理图?www.ti.com/.../slau479.pdf
    建议将毛兹上拉至 PVDD、而不是 DVDD 域
    2.是否还可以将主机模拟输出共享到 DRV595 IN+/IN-原理图?

    此致
    Linda
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Linda、

    非常感谢您的回复!

     PVDD 和 DVDD 是否是 PVDD 和 AVCC?

    Faultz 是 OD 类型的输出、您意味着它无法连接到其他电源?

    对于 IN+/IN-原理图、将要求客户提供。

    Lacey

    非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Lacey:

    由于我们已经离线讨论过此问题、我将关闭此帖子。

    此致、
    Alix Wan。