This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA126:针对单电源的奇怪输出

Guru**** 1624230 points
Other Parts Discussed in Thread: INA126
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/783561/ina126-strange-output-for-single-power-supply

器件型号:INA126

尊敬的先生/女士:

我正在评估 TI INA126UAG4。

下面显示了 Vin-连接到 GND 的连接、Vin+连接到1.0V 外部电源的连接。 我使用75K 的 Rgain 电阻器、根据计算结果、G 应为6.06、这意味着我应该在 Vo 处获得6.06V 的电压。 但我只得到0.6V。 同样、我不连接 Rgain 电阻器、根据数据表、G 为5、Vo 时的电压为0.5V。 请注意、我使用的是12V 单电源连接到 VCC。  但是、当我尝试使用双电源时、意味着+/-12V、我发现输出没有问题。 单电源情况下会出现什么问题?



 

此致、

公里/小时

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    KPK、

    INA126的输入共模电压范围为两个电源轨的2V -请见以下-13V <Vcm<+13V for Vs=+/-15V - but you apply an input with Vcm=0.5V (an average of 0V and 1V). 因此、您超出了输入电压线性范围。

    为了使您的电路正常工作、VCM 必须高于2V -请参阅下面的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您是否阅读过数据表的第8.2.2.4节? 您是否见过图5和图6?

    Kai