This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMV551-Q1:建议运行条件下的最大容性负载

Guru**** 2518230 points
Other Parts Discussed in Thread: LMV551-Q1, LMV551

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/783874/lmv551-q1-max-capacitive-load-under-recommended-operating-conditions

器件型号:LMV551-Q1
主题中讨论的其他器件: LMV551

尊敬的团队:

可从 LMV551-Q1的输出驱动的最大容性负载是多少?

谢谢、此致、

B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Basel、

    在没有补偿的情况下、LMV551-Q1应尝试将电容负载保持在100pF 以下-数据表的第7.4.1.1节对此进行了介绍。 借助补偿、您可以驱动更大的电容负载。

    您是否有我们可以提供帮助的特定电路或应用?

    保罗
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Basil:

    LMV551是一款微功耗运算放大器、针对极低电源电流而不是高电容驱动能力进行了优化。 请参阅第7.4.1.1节和图1。 因此、我强烈建议使用第7.4.1.1.1或7.4.1.1.2节中所示的补偿方法。

    Kai