This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS3120EVM:用于 LDO PSRR 测量的 THS3120EVM 设置

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: THS3120EVM, THS3120, THS4021

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/781441/ths3120evm-ths3120evm-setup-for-ldo-psrr-measurement

器件型号:THS3120EVM
主题中讨论的其他器件: THS3120THS4021

您好!

阅读完以下应用手册后、似乎可以配置和设置 THS3120EVM 来测量 LDO 的 PSRR。

http://www.ti.com/lit/an/slaa414a/slaa414a.pdf

为了进行此设置、我是否需要进行诸如电阻器值之类的更改以与应用手册相匹配? 当我阅读 THS3120数据表 pg/23和24时、布局似乎与无源组件值略有不同。 请验证。 谢谢。

此致、

Leo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Leo、

    您提供的应用手册中包含一个电路、用于测量 LDO 的 PSRR。 数据表中提到的布局和 EVM 设计旨在优化 THS3120的使用。 测量 PSRR 的电路不一定看起来相同或具有相同的值?

    谢谢!
    卡兰
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Leo 您好、

    您还有一些问题吗?

    谢谢!
    卡兰
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、

    实际上、该应用手册非常奇怪、电路使用 CFA THS3120进行此操作? 实际上、可能需要一个具有50欧姆输入电阻器的 VFA 来终止射频源。 输入端的 R 可能是它们试图提高噪声增益吗? 这不适用于终审法院。

    如果您希望+/-15V 低噪声 VFA 具有大量直流偏置范围、请尝试使用输入电阻为50欧姆的 THS4021、输入端没有电阻器、反馈为1k 欧姆-在负载就位时进行仿真(移除 LDO 输入端的电容器)以实现稳定。 只需使用-20V/V 的增益以低得多的射频输出进行驱动即可