This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMV321:输出差

Guru**** 2524460 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/783547/lmv321-output-difference

器件型号:LMV321

尊敬的团队:

使用 LMV321IDCKR 的负反馈电路(请参阅下图、此电路已与外设电路断开连接)、VCC+=
3.3V。 当 IN+大约等于3.3V 输入时、我们在不同的电路板上测量 OUT (TP349)= 3.25V 和2.67V。

您是否有任何想法导致此问题?

BR

Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kevin、

    由于超出 运算放大器的输入共模范围、这是一个常见问题。 当两个输入都高于上部模式范围时、输出可能会变为高电平至 VOH 电平(3.25V)、或者可能希望变为低电平、从而在上部范围的边缘(2.67V)产生输入电压

    LMV321AIDCKR 是下一代 LMV321IDCKR、将在此设置中提供一致的行为。