请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMV321 尊敬的团队:
使用 LMV321IDCKR 的负反馈电路(请参阅下图、此电路已与外设电路断开连接)、VCC+=
3.3V。 当 IN+大约等于3.3V 输入时、我们在不同的电路板上测量 OUT (TP349)= 3.25V 和2.67V。
您是否有任何想法导致此问题?
BR
Kevin
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的团队:
使用 LMV321IDCKR 的负反馈电路(请参阅下图、此电路已与外设电路断开连接)、VCC+=
3.3V。 当 IN+大约等于3.3V 输入时、我们在不同的电路板上测量 OUT (TP349)= 3.25V 和2.67V。
您是否有任何想法导致此问题?
BR
Kevin