This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH6551:关于输出电压摆幅

Guru**** 2747375 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/782602/lmh6551-about-output-voltage-swing

器件型号:LMH6551

您好、E2E、

请告诉我该器件的相关信息。

在数据表 p7中、"输出电压摆幅"在 VCM=2.5V 且 Vs=+/-2.5V 单电源时为+/-2.8V (典型值)。

差分输出差分在电源电压范围内。 为什么超过 Vs 范围?

此致、

ACGUY

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、ACGUY、

    在该参数的测试条件下、您将看到 VCM = 0V。 因此、每个输出引脚将显示+/-1.4V 的电压、两个引脚都不会超过电源轨。

    最棒的
    Hasan Babiker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、ACGUY、  

    我还查看了第7页上的该规格行、发现它令人困惑、这里有一条数据表编辑建议、

     
    我对这款器件已经有一段时间了-具有1.1V 的余量。 因此、它以 VCM=0V 和+/-2.5V 为中心、可以摆动+/-1.4V 典型值。 因此、如果我们注意单端 Vpp、+/-需要消失、或者它应该是+/-1.4、这似乎是。
     
    FDA 上的 I/O 摆幅问题可能会引起一些混淆、请尝试在此处解决、