主题中讨论的其他器件:TLE2141-Q1、 OPA2197、 THS4131、 LMH6551Q-Q1
你(们)好,先生
我在以下链接中找到了 TI 的单端到差动设计参考。 但我的客户我们要求 单端正弦波 Vp-p 0~40V、输出为差分 Vp-p 0~"-40V "?
如果对此类设计有任何想法、您是否可以提供建议器件?(客户需要汽车等级、并且低成本/频率为50Hz ~ 40KHz)
令人很烦
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你(们)好,先生
我在以下链接中找到了 TI 的单端到差动设计参考。 但我的客户我们要求 单端正弦波 Vp-p 0~40V、输出为差分 Vp-p 0~"-40V "?
如果对此类设计有任何想法、您是否可以提供建议器件?(客户需要汽车等级、并且低成本/频率为50Hz ~ 40KHz)
令人很烦
陈好、当然、全差分放大器(FDA)的一个典型应用是使用单独控制的输出共模电压将单端输入直接转换为差分。 当然也有一些缺点、较低的输入阻抗就是一个缺点、但请看一下 THS4131。
在+/-15V 电源上、它可以将单端输入转换为差动输出。 假设输出净空为保守的1.5V、因此每个输出侧都可以摆动+/-13.5V、从而实现54Vpp 的总差动摆幅。 它不具有两个运算放大器方法的直流精度、但具有相当低的噪声。您可能会受到电阻器的噪声限制。 如果有问题、我在本文中就 FDA 的 I/O 摆幅范围进行了讨论