This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA320:如何设计单端正弦波 Vp-p 0~40V、输出为差分 Vp-p 0~"-40V "?

Guru**** 2522850 points
Other Parts Discussed in Thread: TLE2141-Q1, OPA2197, THS4131, LMH6551Q-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/779672/opa320-how-to-design-single-end-sin-wave-vp-p-0-40v-and-out-put-is-differential-vp-p-0--40v

器件型号:OPA320
主题中讨论的其他器件:TLE2141-Q1OPA2197THS4131LMH6551Q-Q1

你(们)好,先生  

我在以下链接中找到了 TI 的单端到差动设计参考。 但我的客户我们要求 单端正弦波 Vp-p 0~40V、输出为差分 Vp-p 0~"-40V "?

如果对此类设计有任何想法、您是否可以提供建议器件?(客户需要汽车等级、并且低成本/频率为50Hz ~ 40KHz)

                                令人很烦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Chen、

    任何能够支持0至40Vpp 输出的精密放大器 HV 运算放大器都不符合汽车标准。 满足您列出的要求的最接近器件是 TLE2141-Q1、其最大额定电源电压为44V。获得所需输出范围的限制是 TLE2141-Q1输出摆动到电源轨的距离、 输入共模电压范围可能取决于输入配置。 实际上、每个电源轨的输出摆幅不可能接近几伏、这会将输出限制在相当小的0至40Vpp 范围内。

    此致、Thomas
    精密放大器应用工程
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    客户降低 Vp-p +/- 12V。 是否有建议部分?

                                              令人很烦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bogey、

    查看 OPA2197数据表。 它是一款36V 精密 CMOS 运算放大器、具有极高的直流和交流性能。 数据表图53。 显示 了应用于16位400kSPS 4通道多路复用数据采集系统的 OPAx197。 您可以 在此处查看数据表:

    您应该能够在 24Vpp 差分输出配置中配置 OPA2197。 您将需要 使用双电源为 OPA2197供电、以适应正负输入电压极性。

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bogey、

    您的 e2e 有关运算放大器差分输出的查询是否得到了满意的解决? 如果是、请关闭本课程。

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    陈好、当然、全差分放大器(FDA)的一个典型应用是使用单独控制的输出共模电压将单端输入直接转换为差分。 当然也有一些缺点、较低的输入阻抗就是一个缺点、但请看一下 THS4131。  

    在+/-15V 电源上、它可以将单端输入转换为差动输出。 假设输出净空为保守的1.5V、因此每个输出侧都可以摆动+/-13.5V、从而实现54Vpp 的总差动摆幅。 它不具有两个运算放大器方法的直流精度、但具有相当低的噪声。您可能会受到电阻器的噪声限制。  如果有问题、我在本文中就 FDA 的 I/O 摆幅范围进行了讨论

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我错过了汽车要求、在 FDA 领域没有太多要求、也许是
    LMH6551Q-Q1