This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO124的发热问题

Guru**** 2952440 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO124

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/782888/heat-problem-with-iso124

主题中讨论的其他器件:ISO124

您好!

我使用的是 ISO124UE4精密隔离放大器。 我制作了一个电路板、该电路板从传感器获取数据、并将其发送到具有 ISO124UE4隔离器的处理器。 我的问题是、当它们通电时、它们会变得很热。 温度升高到大约40摄氏度。 我问过它一段时间、我们评估了不同的原因、但找不到解决它的主要问题。  

现在、我已经完成了更多测试、可以在这里进行更详细的解释。 下面附上了原理图、电路板和实际电路板照片。 +VS1连接到 +12V、-VS1连接到 -12V、二者均通过1uF 电容器接地。 我们使用隔离 式电源在输出端设置相同的值。 输入信号连接到 高侧模拟输入、输出信号从 低侧模拟输出读取、然后我们使用电阻分压器来降低电压、电阻为10k Ω 和20k Ω。 我们不会连接输出端的电阻器进行测试、以便在第一次时不从 IC 拉出任何电流。 我只需连接高侧和低侧电源。 IC 通电后、会开始变热、大约5分钟后温度会升高到大约40摄氏度。我测试了不同的东西、但我找不到主要原因。  

有一个问题可能是问题所在。 为了将 IC 焊接到 PCB、我们使用热风枪或焊铁、 将 IC 加热至200°C 以上。IC 的存储温度应介于-40°C 至125°C 之间。高温是否会损坏 IC 并导致 IC 在正常工作期间出现异常温度?

感谢您的所有考虑。

最棒的

Hossein 先生

我在 IC 位置下添加了一些孔、以改善散热。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Hossein,

    您在 AIN 施加了什么电压?  ISO124的接地引脚(14和28)如何以各自的 GND 电势为基准?  在布局中并不明显、但看起来您可能会通过热性能将接地端连接到铜。  是否所有 AGND 和0Vx 都连接在电路板下方?  您的一个钽电容器在布局图中看起来相反(DUT 最左侧)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您在以下问题上的帮助:

    将施加到 AIN 上的电压是介于0和5之间的模拟信号、但对于此测试、我尚未对 AIN 施加任何电压、它现在保持开路。  

    2.输入和输出侧有接地平面、引脚28和14连接到输入和输出侧的接地平面。  这些接地平面未连接。  我在下面附上了一张图片、其中显示了 IC 一侧的接地平面连接。 我无法理解这句话"您可能会通过热性能将接地端与铜连接"。 但是、我已经尝试在这里澄清接地连接。  

    3.当我检查电容时,它们都方向正确。  

    焊接方法的更多信息、这是该问题的原因吗? IC 焊接到电路板期间的热量(200至300摄氏度)是否会损坏 IC 并导致 IC 在正常工作期间出现异常温度?

    感谢您的所有帮助。

    Hossein 先生

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Hossein,

    让输入引脚悬空一点也不好。 在测试期间将其连接到输入信号接地。

    Kai