This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV3702:迟滞

Guru**** 1568665 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV3702, TLV7031, TLV7011, TLV7021, TLV7041, TLV3691
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/782519/tlv3702-hysteresis

器件型号:TLV3702
主题中讨论的其他器件: TLV7031TLV7011TLV7021TLV7041TLV3691

您好!

功能方框图(数据表第13页的第8.2节)表示该器件具有迟滞。 是这样吗? 此器件是否具有施密特触发输入? 我希望能够在一定程度上保证、如果一个或两个输入信号的上升和/或下降沿非常慢、该器件能够正常工作。

此致、

James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 James:

    否 TLV3702没有任何指定的迟滞。

    当数据表转换为新格式时、看起来他们使用了通用的施密特触发器图形。 我将把它放在"要修复"列表中。

    您将需要添加外部迟滞。

    请查看具有内置迟滞的 TLV7011或 TLV7031。 您是否需要>5V 的工作电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Paul:

    感谢您的回答。 在回答您的问题时、我可能需要大于5V 的工作电压、但不需要大于5.5V 的工作电压。 我还需要开漏输出、因此它位于 TLV7021和 TLV7041之间。 TLV7021在传播延迟方面似乎更快、但其静态功耗也比 TLV7041高、并且 VCC 范围更窄。 我是否应该考虑这些器件之间的其他显著差异?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 James:

    TLV70x1是相同的基本内核、只是输出类型和电源电流(速度)差异。 它们是采用新的低成本工艺的新器件。

    最低功耗是75nA、带17mV 迟滞的 TLV3691、但它是推挽输出(这对于通过移除上拉电阻器来降低功耗而言很常见)。 您将找不到许多具有漏极开路输出的"毫微功耗"器件。

    您是否在输出中"或"? 您能否切换到 P-P 输出?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    我对输出进行线或操作、因此我需要 TLV7041的开漏功能。 感谢您的回答-您非常乐于助人。

    此致、

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不用客气!