This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PGA281:当差分输入接近零伏时、PGA281的运行

Guru**** 2586075 points
Other Parts Discussed in Thread: PGA281

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/782814/pga281-operation-of-pga281-when-differential-input-is-closer-to-zero-volts

器件型号:PGA281

您好!

我将 PGA281用于我的传感器应用。 传感器的输出 为-1mV 至12mV 的差分输出电压、共模电压为5V、即4.999至5.012 V。

我将使用44增益进行测试。

我在这里看到的问题是:“当传感器输出接近零伏(即从-0.4mV 到0.7mV)时, PGA 输出的误差百分比会比较高。

当差分输入接近零时、PGA 中这种增加误差的原因可能是什么。

我想 PGA 偏移是否会导致此误差? 如果这是由于 PGA 的失调电压导致的,是否有任何方法可以减少失调电压误差?

将增益增加到176是否会帮助我们减少误差?

请告诉我们您的反馈。

此致、

Rajesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rajesh、

    将输入短接在一起将导致输入电压偏移(请参阅下面的数据表 Vos 规格)乘以增益、并在输出端显示为误差。  降低增益将降低输出误差、最低 Vout 最大误差为255uV。

    由于最大 Vos=+/-20uV+/-(235uV/44)=25.34uV、因此当增益=44时、最大 Vout 误差= 44*25.34uV = 1.115mV、但这可以很容易地进行校准。

    如果您需要额外的电容、请展示您的原理图、其中包括您的应用中使用的电源电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Marek:

    感谢您的澄清。

    放大器在指定的输入范围内的偏移是否恒定?

    我无法在公共论坛中分享原理图。 我已向您发送连接请求。

    我将以私人消息的形式向您分享相应的部分。

    期待您的支持。

    此致、

    Rajesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CMRR 是 ΔVcm ΔVos 输入共模电压下 Vos 变化的度量:CMRR=20*log (Δ V/Δ V)。 因此、对于最小 CMRR =~120dB、Vos 将在输入共模电压的每1V 变化中最多变化1uV (例如、对于 VCM 的10V 变化、Vos 可能总共变化10uV。)