您好!
我将 PGA281用于我的传感器应用。 传感器的输出 为-1mV 至12mV 的差分输出电压、共模电压为5V、即4.999至5.012 V。
我将使用44增益进行测试。
我在这里看到的问题是:“当传感器输出接近零伏(即从-0.4mV 到0.7mV)时, PGA 输出的误差百分比会比较高。
当差分输入接近零时、PGA 中这种增加误差的原因可能是什么。
我想 PGA 偏移是否会导致此误差? 如果这是由于 PGA 的失调电压导致的,是否有任何方法可以减少失调电压误差?
将增益增加到176是否会帮助我们减少误差?
请告诉我们您的反馈。
此致、
Rajesh