主题中讨论的其他器件:TINA-TI、 INA317
工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型
您好,
我是 Daniel。 我想使用 INA317和 INA333来测量电阻桥的不模糊性。 我知道这两个仪表放大器需要比正电压低大约0.1V
电源电压和负电源以上0.1V 的电压。 但我不知道如何为放大器设置 VCM。
感谢你的帮助。 我期待得到答案。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型
您好,
我是 Daniel。 我想使用 INA317和 INA333来测量电阻桥的不模糊性。 我知道这两个仪表放大器需要比正电压低大约0.1V
电源电压和负电源以上0.1V 的电压。 但我不知道如何为放大器设置 VCM。
感谢你的帮助。 我期待得到答案。
Daniel:
INA333的输入共模电压范围包含电源电压、增益、 Vref、如果 VCM=0.1V、它将不适用于您的应用-请参阅下文。
为了使电路具有50mV 至3.1V 的最大输出范围、您必须将 VCM 升至 Vs/2、这在您的应用中意味着 VCM=1.65V -请参阅下面的内容。
只需更改电阻式电桥的值即可完成此操作-请参阅下文。
Marek、
我更改了我的电路。 在电路中、R6为 PT100、电阻范围在80.306℃~℃157.325k Ω 内。 在我的℃中、我希望增益稳定101、因为我可以精确测量±2 μ s 内的温度。 我可以实现精度吗? 此外、INA317和 INA333是我的应用的最佳选择? 请告诉我您的意见。 非常感谢! μ A
Daniel:
根据 INA333数据表、最大输出摆幅在50mV 以内或高于负轨的栅极上、因此如果您的 PR100变化表示80ohm 至157ohm R6变化、则该电路将不会线性工作、只需157 ohm -请参阅下文。
实际上、您需要将 R6降低到大约148欧姆、以将 Vout 提升到50mV 以上-请参阅下文。
当然、您只需将 R5的值增加到160欧姆、这样就可以使输出处于其线性范围内-请参阅下面的内容。
由于温度变化为77度时、Vout 的变化约为2.84V、因此2度精度表示~2.6%或73.8mV、因此只要您使用更高精度的电阻器或校准系统、就不会出现满足精度要求的问题。