This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/INA333:# 请帮助、#Analog、#application

Guru**** 1127450 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, INA333, INA317
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/782627/tina-spice-ina333-please-help-analog-application

器件型号:INA333
主题中讨论的其他器件:TINA-TIINA317

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

您好,

我是 Daniel。 我想使用 INA317和 INA333来测量电阻桥的不模糊性。 我知道这两个仪表放大器需要比正电压低大约0.1V

电源电压和负电源以上0.1V 的电压。 但我不知道如何为放大器设置 VCM。

感谢你的帮助。 我期待得到答案。

e2e.ti.com/.../INA333-_2600_-INA317.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel:

    INA333的输入共模电压范围包含电源电压、增益、 Vref、如果 VCM=0.1V、它将不适用于您的应用-请参阅下文。

    为了使电路具有50mV 至3.1V 的最大输出范围、您必须将 VCM 升至 Vs/2、这在您的应用中意味着 VCM=1.65V -请参阅下面的内容。

    只需更改电阻式电桥的值即可完成此操作-请参阅下文。

    e2e.ti.com/.../INA333-_2600_-INA317-edited.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Marek、

    我更改了我的电路。 在电路中、R6为 PT100、电阻范围在80.306℃~℃157.325k Ω 内。 在我的℃中、我希望增益稳定101、因为我可以精确测量±2 μ s 内的温度。 我可以实现精度吗? 此外、INA317和 INA333是我的应用的最佳选择? 请告诉我您的意见。 非常感谢! Relaxedμ A

    e2e.ti.com/.../7652.INA333-_2600_-INA317.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel:

    根据 INA333数据表、最大输出摆幅在50mV 以内或高于负轨的栅极上、因此如果您的 PR100变化表示80ohm 至157ohm R6变化、则该电路将不会线性工作、只需157 ohm -请参阅下文。

    实际上、您需要将 R6降低到大约148欧姆、以将 Vout 提升到50mV 以上-请参阅下文。

    当然、您只需将 R5的值增加到160欧姆、这样就可以使输出处于其线性范围内-请参阅下面的内容。

    由于温度变化为77度时、Vout 的变化约为2.84V、因此2度精度表示~2.6%或73.8mV、因此只要您使用更高精度的电阻器或校准系统、就不会出现满足精度要求的问题。