This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA211:LT1128CS8的替代产品

Guru**** 2973160 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA1611, OPA211

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/783199/opa211-alternative-for-lt1128cs8

器件型号:OPA211
主题中讨论的其他器件:OPA1611、 LME49990、

您好!

您能否推荐 LT1128CS8的替代产品?

遗憾的是、我目前还没有详细介绍、但我希望 1kHz 时的电压噪声最大为1.1nV/√Hz、因此选择应该已经受到限制、

谢谢
Fred

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Fred、

    LME49990是最近的器件、但现在已消失-查看此线程指向 OPA1611、

    e2e.ti.com/.../565578
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Michael、

    我会深入研究它!

    Fred

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    OPA211也是一个好主意。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Fred、

    OPA211是我们最接近 LT1128CS9的产品。 但是、请注意、OPA211 1kHz 电压噪声的  典型值为1.1nV/rtHz、其中指定为 LT1128CS9的最大值。 因此 、对于 OPA211、电压噪声可能略低、或高于1.1nV/rtHz。

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程