This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM293A:共模输入电压问题

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: LM293, TLV3401, LMC6772

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/783207/lm293a-common-mode-input-voltage-problem

器件型号:LM293A
主题中讨论的其他器件:LM293、 TLV3401、 LMC6772

尊敬的所有人:

    原理图如下所示:

问题1:我们的产品都由单个电源(即5V、GND)供电、LM293比较器电路中是否应考虑参数"共模输入电压"?

问题2:因为规范

比较器输入电压是否满足此要求(Vin+、Vin-小于3V)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Timsen、

    是的。 您必须始终遵守共模限制。

    对于 LM293、室温下的输入电压应小于3.5V、过温下的输入电压应小于3V。 我们建议使用3V 限制。

    第一级 U5A 的风险最大。 输入电压和基准电压均超出限值、可能会导致输出不正确。

    因此、它们需要更改阈值电平、或者切换到轨到轨输入器件、例如 TLV3401或 LMC6772。