This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM293:如何估算最小输入脉冲宽度

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: LM293, LM239

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/782638/lm293-how-to-estimate-minimum-input-pulse-width

器件型号:LM293
主题中讨论的其他器件: LM239

您好!

我想知道如何估算 LM293的最小输入脉冲宽度。
我知道这是一个非常简单的比较器、没有抗尖峰脉冲滤波器等任何脉冲限制功能。
我想知道 LM293可以忽略(容限)多少时间来防止出现意外的尖峰噪声。

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shinya、

    通常是传播延迟的2倍、但这不会留下太多裕量。 您可以将其推至传播延迟的1倍、但我保证您不会喜欢结果(输出失真、可能错过的脉冲)。

    您真的不想突破极限。 交流特性是典型的、不能保证 LM239上的交流特性-因此器件中的任何变化都可能在以后引起问题。 我建议至少10倍的传播延迟、以确保顺利、干净的过渡。

    因此、如果您的最小脉冲宽度为1us、那么您应该使用100ns 或更快的器件。

    LM293等集电极开路器件的估算难度更高、因为上升时间取决于上拉电阻器的时间常数和负载电流。 这会拉伸总脉冲宽度。

    您的最小脉冲宽度和电源电压是多少?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Paul:
    非常感谢您的清晰解释。
    背景是了解10ns 的噪声尖峰是否会意外切换输出、而现在无需担心。

    此致、
    新亚·索本
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Shinya,

    10ns 不应成为问题。

    但是、当您接近传播延迟数时、可以在输出上获得部分"剪切"、这不是完整的 L-H 转换、而是部分转换。 输出将开始上升、但随后立即下降。